Tutto in uno: un cavo per tutte le applicazioni
Tecnologia a cavo singolo nei servoazionamenti: oltre 10 anni di esperienza.

Kollmorgen One-Cable Lösung>Il nocciolo della questione è noto, così come gli interrogativi delle discipline correlate. Pertanto le questioni fondamentali sono: quando conviene adottare la tecnica di azionamento decentralizzata? Quando è opportuno lasciare gli inverter di frequenza nell’armadio elettrico? Qual è la differenza in termini di spesa tra l’acquisto di cavi motore schermati nelle soluzioni centralizzate e i maggiori investimenti in termini di apparecchiature necessari per la robusta “tecnica outdoor” con un grado di protezione elevato? Il settore della costruzione di macchine e impianti si trova ancora una volta ad affrontare interrogativi simili in relazione ai sistemi di collegamento a cavo singolo dei servomotori. Kollmorgen ha lanciato per la prima volta sul mercato questa opzione 10 anni fa e la offre ormai come opzione standard per i servomotori sincroni della serie AKM. 

 

Leggi altro

Interessante anche per un collega? Inoltra semplicemente questa e-mail...

KOLLMORGEN srl | Largo Brughetti 1/B2 | IT-20030 Bovisio Masciago | www.kollmorgen.com |
 +39.0362.594260 | mil-info@kollmorgen.com

Registrazione a eNews | Cancellazione registrazione a eNews | eNews - Archivio | Informazioni sulla privacy

©2014 Kollmorgen. Tutti i diritti riservati.