• Reti Ethernet semplificate

    November 13, 2015, by Jimmy Coleman

    La configurazione di una rete Ethernet può essere frustrante se non si conoscono le basi. Una rete è solo il collegamento di comunicazione tra due o più dispositivi come computer, PLC, azionamenti, HMI, sensori, telecamere ecc., ossia tutto ciò che supporta la comunicazione Ethernet.

  • TCP Modbus con AKD rispetto ai bus di campo

    January 15, 2016, by Jimmy Coleman

    A differenza delle comunicazioni con bus di campo che sono solo supportate da modelli particolari di servoazionamenti AKD, la comunicazione Modbus TCP è supportata da tutti i modelli AKD. Se avete un semplice azionamento "analogico", un azionamento di posizionamento o un AKD con programmazione BASIC, vi è la possibilità di utilizzare la comunicazione Modbus. Si tratta di un protocollo di comunicazione standard semplice, facile da usare che può essere utilizzato da PC, PLC o HMI per comunicare con qualsiasi azionamento AKD.

  • Suggerimenti per la gestione di dati a 64 bit su dispositivi di comunicazione Modbus che supportano solo dati a 32 bit.

    March 17, 2017, by Jimmy Coleman

    La maggior parte dei parametri dell’azionamento AKD ha dati a 32 bit, ma per alcuni parametri sono invece da 64 bit. La comunicazione Modbus dell’azionamento AKD utilizza registri con una dimensione dati da 16 bit. Quindi per un parametro da 64 bit sono necessari quattro registri per inviare i dati utilizzando Modbus.