• Benvenuti nel Blog in movimento

    April 01, 2014, by Ray Butler

    BENVENUTI nel blog di Kollmorgen. Mi chiamo Ray Butler e credo fermamente nell'importanza del controllo del movimento. Mi definireste un utente del web (leggo, cerco, scarico, acquisto) ma di sicuro non una persona che partecipa attivamente con dei contenuti, almeno fino ad oggi.

    Kollmorgen invece contribuisce da molti anni ad arricchire il mondo del web con informazioni e conoscenze. Il nostro sito web contiene documentazione tecnica e white paper. Ci potete raggiungere attraverso YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ e naturalmente il blog. Se anche per voi il movimento è importante, vogliamo essere con voi in molti modi diversi per condividere esperienze ed informazioni.

  • Quanti anni ci vogliono per spostare un flipper?

    November 27, 2015, by Emily Blanchard

    È stata fuori per oltre un anno, la grande cassa di legno che sembrava un gradino per un gigante. La gente che passava di tanto in tanto si chiedeva che cosa contenesse. Ad un certo punto è diventata la “cosa che stava fuori”. Poi un giorno abbiamo deciso di aprirla, ed è saltato fuori

  • Collaborazione tra industria e università: aggiornamento

    January 22, 2016, by Bob White

    Negli ultimi secoli è in corso una collaborazione duratura tra industria e università. Basta considerare le aziende che sorgono vicino alle università, come il corridoio della Route 128 vicino al MIT, o l'influenza di Stanford, UCB e UCSF sulla Silicon Valley. Tutte le principali università di ricerca ospitano un "parco tecnologico" dove le start-up tengono in incubazione le loro nuove idee e invenzioni. Ma non sono solo gli imprenditori che cercano la collaborazione degli accademici. Anche aziende consolidate trovano utile collaborare con le università su vari progetti di loro interesse, in particolare quando un settore emergente è quasi pronto a decollare.

  • Facciamo un back-up

    March 04, 2016, by Jimmy Coleman

    È capitato a tutti...Tutti, prima o poi, abbiamo sperato di avere una copia di back-up. Che si tratti dei contatti su un cellulare o di un file di programma in un controller di movimento, i dati sono importanti e preziosi.

  • AKD BASIC – è proprio "basic"?

    March 18, 2016, by Bob White

    I nostalgici si chiederanno quando hanno avuto a che fare per la prima volta con il linguaggio BASIC. Ma che cos'è il linguaggio BASIC?

  • Cosa è successo al brand Pacific Scientific?

    April 01, 2016, by Josh Inman

    E a tutti quei motori CC a magnete permanente, motori sincroni, servomotori, servoazionamenti, azionamenti passo-passo e, ricorderete sicuramente, i grandi motori passo-passo che producevano? Il motore passo-passo aveva una forma strana. Era ottagonale, mentre gli altri erano quadrati o rotondi. Difficile da dimenticare!

  • Nuove e interessanti applicazioni traggono benefici dalle servotecnologie

    April 15, 2016, by Scott Evans

    La legge di Moore è stata per lungo tempo applicata ai progressi nelle industrie tecnologiche. I servosistemi e l'automazione hanno tratto particolari benefici dagli enormi miglioramenti in termini di memoria e capacità di elaborazione e, più recentemente, dai guadagni nelle prestazioni della tecnologia dei sensori in relazione al loro prezzo.

  • Le sfide del settore dell’imballaggio

    May 13, 2016, by Emily Blanchard

    È un po' che questa foto gira nei social media e il grande pubblico la trova molto divertente. A dire il vero, credo che anche gli addetti all'imballaggio la trovino divertente, ma suppongo che si tengano molte riunioni per discutere come evitare che questo problema si ripeta (a prescindere da questa foto).

  • Richiamo di prodotti alimentari vicino a casa

    February 17, 2017, by Emily Blanchard

    Petri DishIl 21 febbraio. Un formaggio morbido è stato ritirato dalla vendita a causa dell’elevata quantità di listeria monocytogenes. Il Virginia e il Maryland hanno esaminato i prodotti dal produttore, ma la triste verità è che una persona è deceduta a causa di questa patologia.

  • Tre ragioni fondamentali per NON prendere scorciatoie nella riparazione dei motori

    March 03, 2017, by Paul Coughlin

    Tre ragioni fondamentali per NON prendere scorciatoie nella riparazione dei motori 4294968292 2017-03-03 I motori passo-passo e i servomotori CA brushless hanno un ciclo di vita molto lungo, principalmente grazie alla mancanza di componenti usurabili a diffrerenza dei motori a spazzole. Inoltre, non c’è p

  • La storia della sfera

    April 28, 2017, by Emily Blanchard

    Tutti quanti conosciamo l’espressione “think outside the box”, ossia “uscire dagli schemi”, letteralmente “dalla scatola”.

  • Ottimizzare il motore passo-passo

    May 12, 2017, by Josh Bellefeuille

    Siamo lieti di annunciare il lancio di un nuovo strumento nella nostra gamma di prodotti, il Kollmorgen Stepper Optimizer. Questo ottimizzatore offre varie opportunità per scoprire le condizioni ottimali di funzionamento del motore passo-passo Kollmorgen nella vostra applicazione.

  • Che cos’è il cavallo vapore e come si utilizza con il servomotore?

    June 23, 2017, by Hurley Gill

    Domanda: Che cos’è il cavallo vapore (CV) e come si utilizza con il servomotore?

  • Come calcolare il valore medio della coppia

    September 08, 2017, by Hurley Gill

    Question: How do I calculate RMS Torque for a given axis motion profile in my application?

  • Che cosa significa TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated)?

    September 29, 2017, by Emily Blanchard

    Domanda: Che cosa si intende con TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated mean) parlando di un servomotore?