• In questo blog esploreremo cosa si intende per flessibilità e quali vantaggi offre.

  • Cablaggi ridotti, armadio più piccolo, minor calore... maggiore flessibilità!

  • Mai dimensionato un servosistema? Bene, desideriamo condividere con voi alcune buone pratiche elaborate negli anni.

  • I motori lineari svolgono un ruolo importante nell’erogare un azionamento diretto molto preciso e robusto in varie applicazioni ad alte prestazioni. Per raggiungere i massimi livelli di prestazioni, il sistema a motore lineare deve essere messo in servizio in modo adeguato.

  • Piccolo riassunto del nostro ultimo post: Nel 1948 un immigrato senza lavoro fondò la società Inland, con un patrimonio netto di circa 4000 $.  Sei persone portarono avanti l'attività nel seminterrato e nel garage di casa Unruh.  Il primo dipendente della società, Tom Bain, ha descritto le condizioni come "decisamente rudimentali" ricordando il freddo garage e i problemi per le perdite nel seminterrato in seguito alle piogge primaverili.  Appena un anno dopo, Hugo traslocò a Pear River; nel 1957, lo stabilimento contava addirittura 60 dipendenti e un volume di lavoro in crescita.  Ma andiamo avanti…

  • I nostalgici si chiederanno quando hanno avuto a che fare per la prima volta con il linguaggio BASIC. Ma che cos'è il linguaggio BASIC?

  • Oggi parliamo di rumore, il rumore da interferenza elettromagnetica (EMI). Per tentare di eliminarlo,  occorre seguire gli 8 punti indicati di seguito. Seguendo queste linee guida, sarà più semplice evitare i problemi correlati al rumore elettrico nella vostra applicazione.

  • Negli ultimi secoli è in corso una collaborazione duratura tra industria e università. Basta considerare le aziende che sorgono vicino alle università, come il corridoio della Route 128 vicino al MIT, o l'influenza di Stanford, UCB e UCSF sulla Silicon Valley. Tutte le principali università di ricerca ospitano un "parco tecnologico" dove le start-up tengono in incubazione le loro nuove idee e invenzioni. Ma non sono solo gli imprenditori che cercano la collaborazione degli accademici. Anche aziende consolidate trovano utile collaborare con le università su vari progetti di loro interesse, in particolare quando un settore emergente è quasi pronto a decollare.

  • Tra i dispositivi di retroazione più semplici e meno costosi vi sono i sensori a effetto Hall. Si tratta di dispositivi di intercettazione digitali che rilevano la presenza di campi magnetici. Realizzati in materiale semiconduttore, sono robusti, possono funzionare a frequenze molto alte (pari a decine di migliaia di giri al minuto del motore) e sono comunemente utilizzati per fornire una commutazione dei motori brushless in sei fasi.

  • Nel precedente post di questa serie, abbiamo imparato che la selezione di un dispositivo di retroazione è fondamentale per applicazioni che necessitano di un movimento preciso e che anche la posizione è rilevante. Il post di oggi tratta alcune nozioni aggiuntive in merito alla differenza tra retroazione assoluta e incrementale e alla sua importanza, nonché altre considerazioni.

  • Un elemento fondamentale di qualsiasi servosistema è il dispositivo di retroazione: dopotutto, è il punto di partenza di un servosistema! Ecco un esempio molto semplice per iniziare: ho un arco e una freccia, un bersaglio a 30 piedi di distanza e ho lasciato i miei occhiali a casa. Quindi, sebbene veda un grande "oggetto" rotondo in lontananza, ho problemi a distinguere i bordi degli anelli sul bersaglio. La mia retroazione non è molto precisa in questo momento, quindi probabilmente non riuscirò a colpire il centro del bersaglio. Una volta trovati gli occhiali in tasca, li indosso e riesco quindi a vedere il bersaglio molto meglio: ora ho almeno una possibilità in più di colpire il bersaglio. Sì, ci sono altri fattori, tra cui l’ambiente, la struttura della freccia ecc. ma “si fa centro” (in tutti i sensi)!

  • Il blog di oggi fa parte di un post "Throw Back Thursday" su un articolo che ho scritto per la rivista SubNotes nel 1988. "In quel periodo avevamo completato una serie di applicazioni di motori sommergibili per alcuni ambienti molto particolari e critici: applicazioni con nomi interessanti come Alvin, Jason Jr, o Robin. Il primo era un veicolo di ricerca con equipaggio all'epoca utilizzato dal Woodshole Oceanographic Institute, gli altri due sommergibili azionati a distanza e utilizzati per esplorare il relitto del Titanic, solo per citare alcune avventure.

  • Fino ad ora abbiamo seguito la storia di due immigrati tedeschi che, approdando in America, sono riusciti a trasformare i loro sogni in realtà. Fredrick arrivò negli Stati Uniti all'inizio del secolo, Hugo alcuni decenni dopo e successivamente fu Otto Kollmorgen a prendere in mano le redini della società. Ma come si sono unite queste due società? Ecco cosa ci racconta Herb Torberg (Ingegnere capo di Kollmorgen).
    "Verso la fine degli anni '50 Kollmorgen si occupava principalmente dell'aggiornamento delle funzionalità dei periscopi per sottomarini.

     

  • Mentre il nostro Fredrick Kollmorgen si occupava di tutte queste cose, in Germania nasceva e cresceva un altro futuro immigrato di nome Hugo Unruh. All'incirca coetaneo di Otto, il figlio di Fredrick, Hugo visse le dure condizioni del dopoguerra in Germania successivo al primo conflitto mondiale, un periodo di inflazione galoppante ed economia in affanno. La sua famiglia lo spinse ad emigrare negli Stati Uniti per realizzare i propri sogni.

    Hugo iniziò la scuola in Germania ma terminò gli studi superiori e frequentò due anni di università negli Stati Uniti. Per pagarsi gli studi Hugo lavorava come addetto alle riparazioni presso un laboratorio di radiologia.

     

  • Prima di lasciare l'Europa Fredrick divenne padre di un bimbo, Ernest Otto.Sarebbero seguite poi due bambine, Hildegard et Dorthea.Attingendo a vari registri sono riuscito a mettere insieme solo qualche informazione relativa ai primi anni del '900. Sembra che la moglie di Frederick, Agnes Hunt, un'inglese che il nostro protagonista sposò in Italia, viaggiasse avanti e indietro dall'Inghilterra agli Stati Uniti portando talvolta con sé i figli.Otto nacque nel 1901 e giunse negli Stati Uniti nel 1907, due anni dopo l'arrivo di Fredrick.Hildegard nacque nel 1903 e arrivò negli Stati Uniti nel nel 1910. Infine, la sorella più piccola, Dorthea, nacque nel 1914 in Italia, proprio durante la Prima Guerra Mondiale.

  • Nei prossimi mesi pubblicheremo una serie di interventi sull'evoluzione di Kollmorgen, dalle umili origini fino ad oggi. Seguiteci in questo viaggio per conoscere i visionari che hanno fondato la nostra società.

    Torniamo indietro nel tempo: siamo agli inizi del '900, con la rivoluzione industriale a pieno regime. Un giovane esperto di ottica lasciò la Germania per lavorare sotto gli auspici del pioniere in questo campo, Karl Reichert a Vienna. Frederick Kollmorgen decise poi di trasferirsi in America dopo un breve periodo trascorso a Londra lavorando per la Ross, Ltd. Kollmorgen si stabilì a New York, dove collaborò con Keuffel & Esser, produttori di strumenti per rilievi e misurazioni.