Quanti anni ci vogliono per spostare un flipper?

novembre 27, 2015, by Emily Blanchard

La cassaÈ stata fuori per oltre un anno, la grande cassa di legno che sembrava un gradino per un gigante. La gente che passava di tanto in tanto si chiedeva che cosa contenesse. Ad un certo punto è diventata la “cosa che stava fuori”. Poi un giorno abbiamo deciso di aprirla, ed è saltato fuori...

Un flipper enorme. Fantastico, ma cosa ce ne facciamo? Niente. È stato lì per altri 6 mesi.

La macchina

Quindi, noi abbiamo deciso di portarlo dentro. (E quando dico noi, intendo dire che io stavo lì a guardare mentre Bob e soprattutto Gordon lavoravano...). Ahimè, il flipper gigante era troppo grande per passare attraverso la porta. Quindi la domanda è quanti anni CI VOGLIONO per portare dentro un flipper?  

In questo caso ben due anni. Questo flipper è stato fuori ancora per alcuni mesi. Era impossibile giocarci, potevamo solo guardarlo e, dopo averlo osservato, abbiamo capito che era necessaria una manutenzione. Scuotendo la testa si è deciso di smontarlo. Alcuni dipendenti che conoscevano i flipper si sono offerti di acquistarlo.

Infine, noi abbiamo deciso di smontarlo. (E quando dico noi, intendo dire che stavo lì a guardare, o meglio a tenere alcune viti, credo.)

Finalmente dentroDopo un po' di duro lavoro manuale svolto da poche persone del KCS, il flipper era finalmente dentro. Ora dovevamo solo aprire la serratura per guardarci dentro ed etichettare un paio di cose. Ma non avevamo la chiave.

Ebbene sì, ho imparato ad aprire una serratura. Molte persone passavano e ridacchiavano dicendo: "Dove trovo un lavoro con mansioni così strane?". Bene, dopo alcuni tentativi riusciti, spostando alcuni cilindri, Gordon ha estratto la serratura. Quindi, da membro del reparto training, desidero sottolineare che c'è una bella differenza tra sapere come si apre una serratura ed essere effettivamente in grado di farlo.

Quindi, ora il flipper è all'interno della hall del KCS. Non è in funzione perché è rumoroso e infastidisce chi è seduto nelle vicinanze. Tuttavia, saremo ben contenti di accenderlo per voi quando verrete nello stabilimento di Kollmorgen per l’assistenza clienti. È un bello spettacolo con motori e azionamenti, ma poco importa... È ormai diventato il “flipper del Signore degli anelli”!

Il Signore degli anelli

 

comments powered by Disqus