White Papers

 

 Utility icon 2 

Komplettlösungen für Druck- und Convertingmaschinen

25% höherer Durchsatz und 30% kürzere Entwicklungs- und Markteinführungszeit überzeugen

Immer leistungsfähigere Maschinen, die sich u. a. durch Durchsatzsteigerung, hohe Maschinenverfügbarkeit und weitreichende Flexibilität auszeichnen, stehen im Fokus der Kundenwünsche, die an Anlagenbauer und Maschinendesigner herangetragen werden. Der zunehmend verschärfte Wettbewerbsdruck erfordert, dass sich die konzipierten Maschinen durch hervorragende Merkmale wie hohe Performance, innovativer Technologie und Modularität positiv abheben.

  Mehr 

 

 

 

 Utility icon 2 

Energieeinsparung von bis zu 40 Prozent und mehr

Mit hohem Wirkungsgrad hat sich die energieeffiziente Servotechnologie von Kollmorgen etabliert.

Zwei Drittel des Stromverbrauchs der Industrie entfallen auf elektromotorisch angetriebene Systeme. Aufgrund der ständig steigenden Energiekosten sind von den Maschinendesignern neue Konzepte gefragt, denn die Maschinenbetreiber fordern neue energieeffiziente Technik. Daher fließen bei der Auslegung neuer Maschinen, aber auch zunehmend bei der Ersatzbeschaffung und Modernisierung, Überlegungen zur Energieeffizienz mit ein. Eine Möglichkeit der Energieeinsparung ist der Einsatz von hocheffizienten Motoren.

  Mehr 

 

 

 

 Utility icon 2 

Programmierbare S300 / S700 Servoverstärker mit MacroStar

Intelligenz und Performance-Sprung durch dezentrale Makro-Programmierung

Die Maschinendesigner erkennen zunehmend, die Möglichkeiten der Dezentralisierung von Antriebsintelligenz zu nutzen. Mit der von Kollmorgen zur Verfügung stehenden Makro-Programmierung kann den zwar nicht neuen, doch stets aktuellen Anforderungen in optimaler Weise entsprochen werden:

  Mehr 

 

 

 Utility icon 2 

Mit Kollmorgen zu sicheren Achsen

Safety Konzept S700 liefert optimale Sicherheit, führt zu 20 % mehr Produktivität und reduziert die Systemkosten um 20 %

Sicherheit hat in der Automatisierungswelt und speziell in der Antriebstechnik einen sehr hohen Stellenwert. Hinzu kommt, dass die neue Maschinenrichtlinie u. a. mit ihren Anpassungen bzgl. der Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen ab dem 29. Dezember 2011 verbindlich anzuwenden ist. Es bedarf sicherer Bewegungen, um ein unproblematisches Einrichten der Maschinen, weniger Arbeitsausfälle sowie kürzere Maschinenanlaufzeiten zu gewährleisten.

  Mehr 

  

  

 Utility icon 2 

Komplettlösungen für die Verpackungsindustrie

20 % höherer Durchsatz und 20 % kürzere Entwicklungs- und Markteinführungszeit überzeugen

Die Konstrukteure stehen bei der Entwicklung von Verpackungsmaschinen immer wieder vor herausfordernden Verpackungsaufgaben aufgrund stets innovativer Produkte. Hinzu kommt, dass die Betreiber das Leistungsvermögen dieser Maschinen voll ausschöpfen wollen. Mit mehr Durchsatz, Flexibilität und höherer Maschinenverfügbarkeit soll eine deutliche Steigerung der Produktivität erreicht werden. Neben diesen Anforderungen sehen sich die Anlagenbauer auch einem erheblichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt, damit die zu entwickelnden Hochleistungsmaschinen auch möglichst schnell auf den Markt kommen.

  Mehr 

 
 

 Utility icon 2 

Hohes Sparpotenzial für die Food & Beverage Branche

Hygienic Design des Washdown Servomotors bietet kompakte, leistungsstarke und kostengünstige Lösung

Dem Wunsch der Anlagenbauer nach kompakten, kostengünstigen und leistungsstarken Servomotoren für Applikationen auf dem Sektor Food & Beverage kann der Lösungsanbieter Kollmorgen mit der neuen lebensmitteltauglichen Washdown-Motor Serie entsprechen. Gerade dieses hoch sensible Marktsegment muss neben den technischen Anforderungen die speziellen Qualitätsansprüche aus den Auflagen zur Hygiene-Einhaltung berücksichtigen. Ein Umstand der bisher zu erhöhten Kosten führte. Kennzeichnend für diese innovative, zukunftsweisende Lösung ist die spezielle Beschichtung des in anderen Industrien bereits seit langem bewährten AKMTM-Motors.

  Mehr 

 

 

 

 Utility icon 2 

Optimum für hochdynamische und individuelle Drehlast-Applikationen

Mit kompakten Cartridge DDR®- Motoren zu einer Kostenersparnis von bis zu 50 %

Zunehmend betrachten die Maschinendesigner und Anlagenbauer die konventionellen Antriebe Motor/Getriebe für Last-Applikationen mit kritischem Blick. Denn einerseits widerspricht der Einsatz von Getrieben in mehrfacher Hinsicht der Zielsetzung, einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen. Zudem stößt in vielen Applikationen die durch konventionelle Getriebetechnik generierte Maschinenleistung an ihre Grenzen. Zu wesentlich besseren wirtschaftlichen Ergebnissen führen die immer häufiger zur Anwendung kommenden Direktantriebe.

  Mehr 

 

 

 Utility icon 2 

Intelligenz- und Performance-Sprung durch dezentrale Makro-Programmierung

Makros im Servoverstärker steigern die Maschinen Performance um 20 % und senken die Systemkosten um bis zu 30 %

Dezentralisierung von Antriebsintelligenz ist in vielerlei Hinsicht sehr vorteilhaft für den Maschinendesigner. In den Kollmorgen Servoverstärkern S300 und S700 können sowohl SPS Funktionalitäten, wie Auswertung von Sensoren, als auch Motion Control Funktionen wie Camming oder Synchronisierung mit der integrierten Makrosprache und dem Programmierwerkzeug MacroStar dargestellt werden. Gegenüber Feldbus-Lösungen kann die Achse bis zu 12-mal schneller positioniert werden.

  Mehr 

 

 

 Utility icon 2 

KBM Motoren beflügeln Verpackungsmaschinen

KBM Motoren “aus dem Baukasten“ bieten Konstrukteuren neue Wege bei der Motorkonzeption

Die neueste Entwicklung von Kollmorgen in der Direktantriebstechnik, die KBM Serie gehäuse- und bürstenloser Torquemotoren, hält Einzug in die Verpackungsindustrie – kaum dass sie auf dem Markt ist. Die KBM Kitmotoren ermöglichen dem Konstrukteur, innovative Maschinendesigns quasi aus dem Baukasten in Eigenregie zu konzipieren. Traditionell definiert der Konstrukteur einer Maschine zunächst deren Bewegungsabläufe, um anschließend einen passenden Motor aus der Motorenpalette des Zulieferers auszusuchen.

  Mehr