Der neueste Antrieb der P8000-Stepper Drive Plattform bietet Positionskorrektur in Echtzeit und vielseitige Programmiermöglichkeiten.
Kunden haben nun die Möglichkeit, mehr Leistung und Kontrolle in einem kompakten Servoantrieb mit hoher Stromstärke zu erhalten, der erweiterte Integrationsmöglichkeiten bietet, um komplexe Bewegungsfunktionen in einer einfacheren Maschine zu…
Für explosionsgefährdete Bereiche, die den Einsatz eines explosionsgeschützten Motors erfordern, umfasst Kollmorgens Goldline EB-Serie von ATEX-zertifizierten und IECEx/cETLus-gelisteten Servomotoren nun auch den 480 Vac Goldline EBH.
Das Unternehmen erweitert sein hoch angesehenes AKMTM-Servomotor-Portfolio um einen neuen Hochleistungs-Servomotor, der sich durch Langlebigkeit, Reinigungsfähigkeit und Vielseitigkeit auszeichnet
RADFORD, VA., 1/24/2023 — Kollmorgen, ein weltweit führender Anbieter von Antriebssteuerungssystemen, hat heute den neuen Stepper DriveP80630-SDN vorgestellt. Kunden profitieren von Eigenschaften wie Laufruhe, Präzision und Drehmoment über den…
Die TBM2G-Serie ist das Ergebnis mehrjähriger Forschung und Entwicklung, Tests sowie Feedback unserer Kunden und bietet ein High Performance Drehmoment in einem extrem kompakten elektromagnetischen Design. Diese Motoren der nächsten Generation…
Kollmorgen NDC bezieht einen neuen Standort in Göteborg. Der Standortwechsel ist Teil einer strategischen Initiative zur Deckung des zukünftigen Bedarfs an FTS und mobilen Robotern durch die Ausweitung des Geschäfts und die Erhöhung der Innovations-…
Um einen persönlicheren und agileren Support in den EMEAI-Märkten zu ermöglichen, setzt Kollmorgen ab 2021 auf ein neues Geschäftskonzept. Bestands- und Neukunden in den Regionen werden ab jetzt von einem eigenen lokalen Vertriebs-, Support- und…
Kollmorgen gibt die Einführung des 2G Motion Systems bekannt, einer Single-Source-Lösung der nächsten Generation. Das 2G Motion System wurde speziell entwickelt, um die Leistungspotenziale des AKD2G Servoverstärkers und AKM2G Servomotors von…
Was nutzt der beste Motor und was der beste Umrichter, wenn es beide zusammen nicht schaffen, ihre Leistung vollständig auf die Straße bringen? Bei der 30sten Auflage der SPS in Nürnberg wurde einmal mehr deutlich, wohin die Reise in der Antriebs-…
Das Typische am Norden – das ist die Zurückhaltung. Wenn sich die Steinlen Elektromaschinenbau GmbH selbst als Fachbetrieb für Antriebstechnik bezeichnet, dann steht dahinter eine erfolgreiche Know-how-Schmiede für moderne Motion Control,…
Nach dem erfolgreichen Start der zweiten Servomotoren-Generation AKM2G erweitert KOLLMORGEN jetzt die neue Reihe für Anwendungen im Kleinspannungsbereich. Der Spezialist für Servoantriebstechnik und Motion Control reagiert damit auf die steigende…