Die Einrichtung eines Ethernet-Netzwerks kann eine frustrierende Aufgabe sein, wenn man die Grundlagen nicht versteht. Ein Netzwerk ist nichts weiter als die Kommunikationsverbindung zwischen zwei oder mehreren Geräten. Diese Geräte können Computer, SPS, Servoantriebe, MMIs, Sensoren, Kameras sein – oder irgendetwas anderes, das die Datenübertragung über Ethernet unterstützt. Bei der Einrichtung des Netzwerks wird jedem Gerät eine Identität zugewiesen. Dies geschieht mithilfe von sogenannten IP-Adressen. Jedes Gerät in einem Netzwerk muss eine IP-Adresse haben, die sich von denen der anderen Geräte in diesem Netzwerk unterscheidet. Wenn zwei Geräte dieselbe IP-Adresse haben, ist das Netzwerk nicht funktionsfähig. Eine IP-Adresse besteht aus vier Zahlen, die als „Oktette“ bezeichnet werden. Jedes Oktett kann einen Wert von 0 bis 255 haben. Es gibt zwei Methoden, IP-Adressen zuzuweisen: Statisch und dynamisch (automatisch über DHCP).
Wenn Sie statische IP-Adressen verwenden, müssen Sie die IP-Adresse jedes Geräts manuell festlegen. Die Adresse wird in jedem einzelnen Gerät gespeichert und bleibt unverändert. Für ein Netzwerk aus einigen wenigen Geräten ist dies eine einfache Aufgabe, die bei größeren Netzwerken jedoch ausgesprochen zeitraubend sein kann.
Bei DHCP (der automatischen Vergabe von IP-Adressen) definiert ein Gerät im Netzwerk die IP-Adressen aller Geräte in diesem Netzwerk und nimmt die entsprechenden Einstellungen vor. DHCP wird häufig in Netzwerken mit einem Server oder Router verwendet. Sie können die einzelnen Geräte für die Verwendung von DHCP konfigurieren, und diese erhalten dann ihre IP-Adressen vom Server oder Router. Auch Microsoft Windows kann die IP-Adressen anderer Geräte definieren. Wenn Sie DHCP verwenden, müssen Sie die IP-Adressen nicht selbst definieren, und die IP-Adressen können sich ändern. Insbesondere für große Netzwerke ist es hilfreich, die IP-Adressen automatisch verwalten zu lassen. Der Server, Router oder Windows stellt sicher, dass jedes Gerät eine geeignete, eindeutige IP-Adresse erhält.
Ein Beispiel für eine IP-Adresse ist 192.168.0.1. Dies ist standardmäßig die statische IP-Adresse der meisten Geräte. Wenn Sie ein Netzwerk mit drei Geräten haben, legen Sie die Adressen wie folgt fest:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
Bei für DHCP konfigurierten Netzwerken verwendet Windows für automatisch definierte Adressen das Muster 169.254.250.x.
Beachten Sie, dass die ersten drei Oktette identisch sind (192.168.0.x bei statischen IP-Adressen; 169.254.250.x bei Windows-DHCP). Durch diese wird ein Subnetz definiert. In einem kleinen Netzwerk würde es keinen Unterschied machen, gänzlich verschiedene IP-Adressen zu verwenden. Subnetze werden verwendet, um große Netzwerke zu organisieren. Einige Geräte befinden sich in einem Subnetz und einige Geräte in anderen Subnetzen. Sie können nur dann miteinander kommunizieren, wenn die Subnetzmaske dies zulässt. In der Regel verwenden kleine Netzwerke die Subnet-Maske 255.255.255.0. Dies bedeutet, dass die ersten drei Oktette der einzelnen Geräte denselben Wert haben müssen, damit diese Geräte miteinander kommunizieren können. Eine Subnetzmaske 255.255.0.0 würde bedeuten, dass die ersten beiden Oktette aller Geräte die gleichen Werte haben müssen.