Skip to main content

Labor- und medizinische Systeme mit Antriebs- und Automatisierungstechnologien von Kollmorgen sind für das gesamte Gesundheitssystem von Vorteil.

Wir liefern Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit und helfen Ärzten dabei, genaue Diagnosen zu stellen und eine wirksame Behandlung bereitzustellen. Wir helfen medizinischen Forschern dabei, neue lebensrettende Heilmittel zu finden. Und wir helfen den Leistungserbringern bei der Effizienz der Einrichtung und dem Wohlergehen ihrer Patienten.

Zusätzlich zur größten Auswahl an Standardprodukten bieten wir eine äußerst schnelle Prototypenentwicklung von individuellen Lösungen mit der Fähigkeit, sich einer Produktion mit hohen Volumen bei überaus engen Zeitplänen anzupassen. Und unsere Experten für Antriebstechnik können dabei helfen, Ihre Maschine zu optimieren, Ihre Gesamtkosten zu verringern und Antriebssysteme für eine optimale Geräteleistung mit Elementen aus den Bereichen der Optik, Strömungslehre und Pneumatik zu integrieren.

Sprechen Sie mit einem Experten für Antriebstechnik Warum Kollmorgen?

In-vitro-Diagnostik, Kollmorgen

In-vitro-Diagnostik >

Die wirksame Behandlung von Erkrankungen beginnt mit einer schnellen, genauen Diagnose. Mit präzisen, antriebs- und leistungsdichten Systemen können Sie die Produktivität Ihrer Labor-Analysegeräte mit einer kundenspezifischen Anpassung und…
Herstellung von Impfstoffen, Kollmorgen

Impfstoffherstellung >

Der weltweite Bedarf an neuen Impfstoffen, die in größeren Mengen produziert werden müssen, ist so groß wie nie zuvor. Verlassen Sie sich auf eine zuverlässige Lieferung von passgenauen Antriebslösungen für eine Leistung ohne Kompromisse.
Beatmungsgeräte & Therapeutische Geräte

Beatmungsgeräte & Therapeutsche Geräte >

Kollmorgens präzise, leise und kompakte Motion Solutions machen Beatmungsgeräte, Anästhesiegeräte, Peristalikpumpen und andere Geräte zuverlässiger. Gleichzeitig tragen sie zur Verbesserung der Ergebnisse und der Lebensqualität bei.
Chirurgische Roboter, Kollmorgen

Chirurgische Roboter >

Auf dem sich rasch entwickelnden Gebiet der robotergestützten Chirurgie werden minimalinvasive Verfahren angestrebt, die dem Patienten eine rasche und vollständige Genesung ermöglichen.

Exoskelette >

Ob für den vielversprechenden Einsatz zur Verbesserung der Mobilität angesichts der Bevölkerungsalterung oder zur Steigerung der menschlichen Leistung bei industriellen Anwendungen – der Bedarf an Exoskeletten wächst enorm. Doch um menschliche…

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >

Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…
Zuverlässige und kontinuierliche Lieferung von Antriebssystemen, Kollmorgen

Zuverlässige und kontinuierliche Lieferung von Antriebssystemen >

Zu Beginn des Ausbruchs wandte sich einer der weltweit größten Hersteller von Diagnostikgeräten – der zudem ein führender Lieferant von CT-Scannern in China war – an Kollmorgen, um Unterstützung für einen Ausbau der Produktion zu erhalten und so auf…
Schnelle Erhöhung der Produktion von unverzichtbarer Ausstattung, Kollmorgen

Schnelle Erhöhung der Produktion von unverzichtbarer Ausstattung >

Im Kampf gegen COVID-19 hat die gewaltige Nachfrage nach Gesichtsmasken zu einer schwerwiegenden Unterversorgung geführt. Beckmann Automation GmbH, ein deutscher Maschinenhersteller, der für gewöhnlich Maschinen für die Matratzen- und…
Schnelle Steigerung der Produktion von Blutgas-Analysegeräten, Kollmorgen

Schnelle Steigerung der Produktion von Blutgas-Analysegeräten >

Durch die COVID-19-Pandemie gab es einen extremen Anstieg bei der Nachfrage nach medizinischer Ausstattung in allen Regionen weltweit, einschließlich persönlicher Schutzausrüstung, Labortestsystemen, Beatmungsgeräten und mehr. Blutgas-Analysegeräte…