Urheberrecht
Copyright 2011 KOLLMORGEN Europe GmbH, Ratingen, Deutschland
Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken, Sound-, Animations- und Videodateien sowie deren Anordnung unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Der Inhalt dieser Internetseiten darf - sofern KOLLMORGEN Europe GmbH diesem nicht ausdrücklich zugestimmt hat - weder für kommerzielle Zwecke noch zur Weitergabe kopiert, verändert, verbreitet oder sonst Dritten zugänglich gemacht werden. Eine Nutzung auf anderen Internetseiten ist ebenfalls unzulässig. KOLLMORGEN Europe GmbH räumt Ihnen jedoch im Fall der Informationsbeschaffung das Recht ein, einzelne Internetseiten oder Teile davon herunterzuladen, auszudrucken und vorübergehend zu speichern. Voraussetzung ist jedoch, dass die heruntergeladenen Internetseiten in ihrer ursprünglichen Form bestehen bleiben.

Haftung
Alle auf unseren Internetseiten zur Verfügung gestellten Informationen werden von KOLLMORGEN Europe GmbH sorgfältig geprüft und ständig aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen zwischenzeitlich geändert haben. KOLLMORGEN Europe GmbH übernimmt jedoch keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf diesen Internetseiten bereitgestellten Informationen. Dieses gilt auch für alle Hyperlinks, auf die diese Internetseiten direkt oder indirekt verweisen. KOLLMORGEN Europe ist für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen Hyperlink erreicht wird, nicht verantwortlich. KOLLMORGEN Europe GmbH haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder in anderer Weise in Verbindung mit Informationen stehen, die auf diesen Internetseiten zur Verfügung gestellt werden. KOLLMORGEN Europe GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit an den zur Verfügung gestellten Informationen Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen.

Handelsmarken
Die auf diesen Internetseiten genannten Handelsmarken sind gesetzlich geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Dieses gilt insbesondere für die Marke KOLLMORGEN. Diese ist national und international geschützt und darf weder wiedergegeben, noch kopiert, verändert oder sonst in irgendeiner Form ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von KOLLMORGEN Europe GmbH verwendet werden.

Exportbeschränkungen
Ohne vorherige schriftliche behördliche Genehmigung oder ähnliche Lizenz, Autorisierung, Zertifizierung oder Erlaubnis darf der Besteller vom Lieferant erhaltene Produkte oder technische Daten nicht in Länder ausführen, neu ausführen und weder mittelbar noch unmittelbar an Anwender aus Ländern weitergeben, in denen eine solche Ausfuhr, Neuausfuhr oder Weitergabe durch die für diesen Vertrag geltenden Gesetze im Land des Bestellers oder durch die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika eingeschränkt ist. Wenn der Kunde des Bestellers unter den Bedingungen dieses Vertrages erworbene Produkte oder technische Daten weiterveräußert oder anderweitig weitergibt, sind jegliche geltenden Ausfuhrbeschränkungen zu beachten.

Herausgeber
KOLLMORGEN Europe GmbH
Pempelfurtstraße 1
40880 Ratingen
Germany
Telefon: +49 2102 9394 0
Email: think@kollmorgen.com
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35844
Geschäftsführer:
Dennis Michael Gallagher, Jan Treede, Guido Markus Reinke
EG-IDNr.: DE813835822   

Redaktion
Sandra Becker, Kollmorgen Marketing Kommunikation,