• Bürstenlose Motoren an interessanten Orten

    अप्रैल 02, 2015, by Bob White

    Dieser Blog-Artikel ist Teil einer „Throw Back Thursday“-Veröffentlichung zu einem Beitrag, den ich 1988 für das Magazin SubNotes schrieb. Damals hatten wir gerade eine Reihe von Anwendungen mit Unterwassermotoren für sehr spezielle und raue Umgebungen abgeschlossen. Diese Anwendungen trugen so interessanten Namen wie Alvin, Jason Jr oder Robin. Diese Anwendungen trugen so interessanten Namen wie Alvin, Jason Jr oder Robin. Die erste davon war ein bemanntes Forschungsfahrzeug für das Woodshole Oceanographic Institut Ozeanographische Institut Woodshole; die anderen beiden ferngesteuerte Tauchfahrzeuge, die unter anderem zur Untersuchung des Wracks der Titanic verwendet wurden.

  • Mehr Leistung für Ihr Geld – Elektrik statt Hydraulik bei Öl- und Gasanwendungen

    अक्तूबर 28, 2015, by Tom S Wood

    Bei Öl- und Gasanwendungen geht der Trend zu einem verstärkten Einsatz von Elektromotoren. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die Fähigkeit elektrisch angetriebener Systeme, die Systemzuverlässigkeit wesentlich zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gefahr des Austritts von Flüssigkeiten in die Umwelt zu verringern. Entwickler von Öl- und Gasausrüstungen suchen nach der platzsparendsten, leichtesten und einfachsten Lösung, die die geringsten Auswirkungen auf die Umwelt hat. Auch wenn die beste Lösung im Einzelnen von der jeweiligen Anwendung abhängt, zeichnet sich in der Branche ein klarer Trend zum Elektromotor ab.